结果:找到"100G AOC 有源光缆 高速线缆",相关内容1000条
  • 100GQSFP28AOC有源光缆的分类及应用
  • AOC(ActiveOpticalCables)有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,并且光缆两端的光收发器能够提供光电转换以及光传输功能。AOC有源光缆有不同传输速率和封装类型,本期文章易天光通信(ETU-LINK)将带大家了解100GQSFP28AOC有源光缆。100GAOC有源光缆的分类100GAOC有源光缆可以分为100GQSFP28toQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28to2x50GQSFP28AOC分支有源光缆、100GQSFP28to4x25GSFP28AOC分支有源光缆。1、100GQSFP28toQSF...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 AOC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2022-04-18 14:42:00
  • 100G数据中心短距离低成本传输方案-QSFP28AOC有源光缆
  • 随着大数据和云计算的迅猛发展,数据传输需求的日渐增大,数据中心开始向100G速率方向迈进。100GAOC有源光缆AOC作为100G数据中心短距离数据传输的必需品,可以解决高密度、高带宽应用需求。易天光通信(ETU-LINK)的100GAOC有源光缆具有传输速率高、传输距离长、能耗低、使用方便等诸多优点,能够帮助通信设备享受到光传输的巨大优势,是数据中心、消费电子等领域理想的传输线缆。100GAOC有源光缆分类1、100GbpsQSFP28toQSFP28AOC有源光缆100GbpsQSFP28toQSFP28AOC是四通道全双工有源光缆,两端均为QSFP28连接器,每通道传输数据速率可达26...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G AOC QSFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-14 16:29:00
  • 数据中心100G以太网布线方案
  • 随着云计算、大数据、移动互联网的兴起,互联网流量与日俱增,因此全球数据中心的服务器数量增速不断提升,规模也在日益增大,数据中心也开始向100G以太网部署。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下数据中心100G以太网布线方案。目前,100G数据中心网络布线传输解决方案常用的产品有100GQSFP28DAC高速线缆、100GQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28光模块三款产品,但每款产品的适用场景都不同。一、100GQSFP28DAC高速线缆(1-5M)100GQSFP28DAC高速线缆包括100GQSFP28转QSFP28DAC、100GQSFP28转2*50GQSFP28...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G模块 DAC线 AOC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-10 18:13:00
  • 25GAOC有源光缆的介绍及应用
  • 大数据时代下,数据中心对数据传输的需求越来越大,其中AOC有源光缆作为数据传输的重要器件,在数据中心发挥着重要作用。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下25GSFP28AOC有源光缆的介绍及应用。25GSFP28AOC有源光缆:产品特征采用可热插拔的SFP28封装类型全双工有源光缆850nmVCSEL激光器和PIN光电探测器接收端和发射端内置CDR电路符合SFP28MSA和IEEE802.3by25GBASE-SR以太网标准最大速率高达25.78Gbps每个SFP28模块的最大功耗小于1W电源电压3.3V符合RoHS环保标准(无铅)工作温度为0°C~70°C(商业级)25GSFP...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G AOC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-28 17:33:00
  • 易天光通信10GSFP+AOC有源光缆介绍
  • 在谈10GSFP+AOC有源光缆前,我们先来了解下什么是AOC有源光缆。有源指的是有源光缆在通信的过程中需要借助外部能源才能进行光电转换。光缆指的是有源光缆是用光纤来作为传输介质的。现在,你知道什么叫有源光缆了吧。有源光缆的出现是因为基于铜线电缆系统已经不能满足用户的数据传输需求,相比高速线缆,有源光缆的带宽更大,体积重量更轻,电磁干扰度低,传输距离更长,散热性更好等优点,成功替代高速线缆,成为大型数据中心和高性能计算集群中主流的应用方案。了解了有源光缆的含义以及优点后,接下来易天光通信(ETU-LINK)进入主题,给大家介绍下10GSFP+AOC有源光缆的特点以及应用。10GSFP+AOC...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G AOC SFP+AOC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-16 15:39:00
  • 100GAOC有源光缆数据中心互连首选方案
  • 有源光缆AOC作为大数据时代的高性能计算和数据中心主要传输媒质,具有带宽高、抗电磁干扰、传输距离长、功耗低、线缆体积小使用方便、符合机房密集布线使用等优点。今天,易天光通信(ETU-LINK)为大家全面介绍有源光缆AOC。有源光缆AOC分类有哪些?目前易天光通信的有源光缆AOC有200GAOC、100GAOC、56GAOC、40GAOC、28GAOC、25GAOC、10GAOC等等。接下来,着重为大家介绍高端市场需求的是100G有源光缆AOC产品。100GQSFP28toQSFP28AOC有源光缆四通道全双工有源光缆,OM3光纤传输距离70m,使用OM4光纤传输100m,每个通道最高传输速率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G AOC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-29 08:41:00
  • 25G线缆有哪些分类?区别是什么?
  • 25G以太网已经以突如其来的速度冲击着网络世界,并且可能最终成为迄今为止最快完成的一项IEEE以太网标准。25G线缆分25GSFP28高速线缆和25GSFP28有源光缆,它们都可以实现25Gbps的数据传输,那它们之间有什么区别呢?易天将在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别。何谓25G高速线缆?25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。何谓25G有源光缆?25G有源光缆是可以克服传统高速线缆的带宽限制,并且这种25G...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 25G SFP28模块 DAC线 AOC 发帖人:etulink 发帖时间:2018-11-28 17:23:00
  • 25GSFP28DAC高速线缆与AOC有源光缆有什么区别?
  • 25GDAC高速线缆和25GAOC有源光缆都可以实现25Gbps的数据传输,但是它们之间有什么区别呢?易天光通信(ETU-LINK)在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别。常见25GSFP28DAC和AOC有源光缆解决方案(如图)1、25GSFP28DAC高速线缆25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。2、25GSFP28AOC有源光缆25G有源光缆是可以克服传统高速线缆的带宽限制,并且这种25G有源光缆可以为高速线...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G线 25G AOC DAC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-13 17:41:00
  • 100GAOC有源光缆和100G高速线缆有什么区别?
  • 我们知道,100G有源光缆AOC和100G高速线缆都有着传输数据的作用。但是,100GAOC有源光缆和100G高速线缆之间又存在着一定的区别。易飞扬通信将在这里为大家详细介绍一下100G有源光缆和100G高速线缆的区别有哪些。何为100GAOC有源光缆?100GAOC有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能,并且传输速率达到100Gb/s.何为100G高速线缆?100G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G AOC 线 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-19 15:07:00
  • 什么高速线缆DAC?有了有源光缆AOC为何还选择DAC?
  • 有源光缆大家听多了,,不知道大家知不知道高速线缆DAC?在数据中心和互联数据高速发展的时代,DAC凭借其出色的简便性与价格优势极大地扩张其市场,在IDC市场方面更是占领了极大份额。什么是高速线缆DAC?高速线缆(DirectAttachCable)简称DAC,一般译为直接连接电缆或直连铜缆。是指在高速跳线的两端都装上光模块,通过将交换机连接到路由器或服务器上,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接,在网络通信中正逐渐崛起。高速线缆DAC的结构是什么?简单来说,高速线缆DAC是在一根线缆的两端接上光模块。详细来说,高速线缆DAC是以镀银导体和发泡绝缘芯线为材料,采用线对屏蔽及总屏蔽...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线DAC AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-12-26 14:15:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: